This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:添加电源正常功能的方法:立即做出反应

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2373, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134372/tps23731-way-to-add-power-good-function-with-react-immediately

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:TPS2372TPS2373

在我解决下面的主题之前、这次是电源正常功能的附加问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112847/tps23731-way-to-add-power-good-function

对于上述答案、VB 引脚可以使用电源正常功能。

但在这种情况下会成为断电时的时序延迟、在次级 Vout 减小的中间、VB 引脚输出变为低电平。  

我想在开关停止之间降低 VB 电压需要一些时间。

我的理想情况是电源正常功能在开关停止时立即做出反应(=降低初级 VDD-VSS 电压的时序)、并在降低次级 Vout 之前做出反应。

如果对上述功能有任何想法、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    你是对的。 VB 有利于上电、当断电时、VB 响应晚于初级栅极电压响应。 TPS23731没有专用的 PG 引脚、因为该 IC 集成了 PMW 控制器。 对于没有 PWM 控制器(如 TPS2373或 TPS2372)的 PD、它们具有用于外部栅极驱动 IC 的 PG 引脚。

    为了感测关断时的栅极电压、您可以考虑辅助绕组侧的测试点(V_reg)。 测试波形如下所示。  

    同时、V_reg 也会在断电期间由于 V_OUT 而获得延迟(> 10ms)、因为有一个软停止函数、它会在停止 Vgs 之前导致 V_OUT 降低。  删除软停止功能可以缩短延迟时间、但不会太长。  

    如果所需的 PG 以输出电压侧为基准(或在 PRI 侧使用 Vreg)、 则当输出电压高于或低于某个值时、可能会在输出电压处使用分压器和比较器将 PG 设置为高电平或低电平。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    由于您的问题已得到解答、 我现在将关闭此问题。 如果您有任何疑问、请打开新主题、我们很乐意为您提供帮助!

    此致、

    Diang