This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:VIN 为230VAC/50Hz、Vout 设置为408V/850W、Vout 具有抖动

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137405/ucc28180-vin-is-230vac-50hz-vout-is-set-to-408v-850w-vout-has-jitter

器件型号:UCC28180

尊敬的专家

Vin 为230VAC/50Hz、Vout 设置为408V/850W、Vout 具有抖动:380V 至430V、Pin6 (Vsense):4.46V 至5.4V。 当引脚6 (Vsense)上升至5.0V 时、占空比缓慢下降、当引脚6 (Vsense)上升至5.4V 时、栅极将关闭。 当引脚6 (Vsense)降至5V 时、栅极开始驱动、占空比缓慢增加、引脚6 (Vsense)缓慢降至约4.4V、Vout 也下降。 (以上是230VAC/50Hz 负载(850W)启动、或在启动后直接使用850W)

当输入 Vin 降至180时、不会出现这种现象、或者当230VAC 输入频率从50Hz 更改为60Hz 时、不会出现这种现象。 或400W 半负载下的输出电压、然后切断满载、将不会出现这种现象。

230V/50Hz 输入下的 Vcomp 波形异常:

230V/60Hz 输入的正常 Vcomp 波形:

这是 Sch.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您查询 UCC28180。

    我看了原理图、需要进行以下澄清、因为原理图中未显示这些内容:

    升压电感器值。

    2.输入大容量电容。

    电容为450uF。 但顶部被切断。 您能否确认总输出电容?

    连接到 Vsense 的电阻分压器的上电阻。

    Vsense 上连接了一个10nF 的 C10电容器。 您可以将其降低到820pf 吗?

    7.整个输入电压范围?

    UCC28180具有两个级别的 OVP。 OVP_L 阈值为5.35V、如果触发 OVP_L、则 VCOMP 将放电以限制占空比。 OVP_H 阈值为5.45V、如果触发 OVP_H、PWM 将立即降压。 请分享上述信息、以便我可以进一步检查补偿网络。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish

    电感:580uH±20%

    1.55uF 电容

    输出电容:680uF±20%

    提供完整的线路参数、Q2为传输状态;

    5.可以减少,但没有效果;

    7.Vin:90Vac~264Vac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您分享输入。  

    我看到、它们对电流和电压环路的补偿是从建议的计算器值中得出的。 有关要在原理图中更新的值、请参阅随附的 Excel 计算器。 由于 ICOMP 电压接近5.7V、电流感应电阻器也可能会略微减小、并可能导致放大器在非线性范围内运行。 请在运行测试后告知我们您的观察结果。

    e2e.ti.com/.../8357.sluc506c.xls

    此致、

    Harish