This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:无输入电压时输出反向电压

Guru**** 2533830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136989/lmr36503-backvoltage-at-output-when-no-input-voltage

器件型号:LMR36503

尊敬的 DCDC 专家:

我的客户正在研究 LMR36503。

在没有提供输入电压的情况下、可能会发生输出连接到4.6V 的情况。

VIN_Pin4 = 0V、VSW_Pin5 = 4.6V

该部件是否能够承受这种情况?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    我是否可以询问在什么条件下使用或发生了什么情况。 Vin 和 EN 被禁用、但 Vout 具有较长或较短的电压保持时间。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Olri-San、

    如果  该电压不高于设计的 Vout (例如5V)、则 PFM 模式器件应该可以这样做、因为它不允许从 Vout 到 Vin 的负电流。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    我们必须对 PCB 进行编程、并希望通过调试电源(Vout=3.3V 或5V)为微控制器供电。 编程时间为3分钟。

    谢谢、谢谢、谢谢、

    Eldina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eldina、

    您会发现 Vsw=4.6v、因此对于5V 输出电压而言可能是可以的。 3.3V 应用在4.6V 以下有风险,它是 FPWM 模式部件吗? 如果更改为使用 PFM 模式、则器件应该正常。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    我们有 LMR36503RFRPER (轻载时的默认 FPWM)。 我们无法更改器件、因为我们需要可调输出电压。 你有什么建议? 我们可以使用 Vout = 5V 对 PCB 进行编程。

    谢谢!

    Eldina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eldina、

    如果 LMR36503RFRPER Vout 的默认输出为5V,则可以 使用 Vin_Pin4 = 0V、VSW_Pin5 = 4.6V。

    如果    LMR36503RFRPER Vout 的默认输出为3.3V、建议限制 VSW 4.6V 的电流、是否估算此电源到 VSW 的最大电流。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

     LMR36503RFRPER 为 Rfbt = 100kOhm、Rfbb = 24.3kOhm、CFF = 22pF、Vout= 5.12V。 我们有两个相同的 Vout 电源、具有两个不同的负载电流、IOut1 = 60mA、Iout = 130mA。

    谢谢!

    Eldina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eldina、

    查看您的条件 Vout=5.12V 后、当 Vin/en =0V 时、最好使用 VSW 电荷。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    当 Vin/en =0V 时、Vout = 5V (引脚5:SW) VFB = 0.97V (引脚8:FB)。 这对稳压器而言是个问题吗?

    谢谢!

    Eldina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eldina、

    我们不能接受这种用途、因为这超出规格、不是典型的应用。 我认为的风险是电流将流回 VIN、然后 VIN 电压高于 UVLO、器件将开始开关。 在这种情况下使用时、请再次确认 EN/VIN 连接到低电平而不是悬空低电平。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    非常感谢您提供的信息。

    谢谢!

    Eldina