您好,
你好、
我们使用 TPS61088RHLR 将电池输出(3.6V)转换为5V。
附加下面实现的电路的屏幕截图

在这种情况下、Vin 取自电池。 在正常运行条件(即电池电压= 3.6V)期间、输出稳定且恒定。 但是、如果电池充满电(即大约4.1V 至4.2V)、此升压转换器的输出将发生变化。 是否存在这种情况发生的任何可能性、
我想知道原因。
请帮助我解决此问题、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
你好、
我们使用 TPS61088RHLR 将电池输出(3.6V)转换为5V。
附加下面实现的电路的屏幕截图

在这种情况下、Vin 取自电池。 在正常运行条件(即电池电压= 3.6V)期间、输出稳定且恒定。 但是、如果电池充满电(即大约4.1V 至4.2V)、此升压转换器的输出将发生变化。 是否存在这种情况发生的任何可能性、
我想知道原因。
请帮助我解决此问题、
尊敬的 Alan:
有三个原因会导致输出变化。
1.在 SCH 中,我看到模式是浮动的,这意味着芯片在轻负载时将进入 PFM。
请参阅数据表 Page13

您可以将 MODE 引脚连接到 GND、以防止电压变化、从而 降低轻负载效率。
2.输入电压为4.1V 时的环路不稳定。 您可能会在低频下发现输出纹波。
请检查哪一个符合您的情况。
3.电流限制被触发。 您可以查看电感器电流,以检查电流是否达到预设限值。
此致
Fergus