大家好、
在数据表中、显示了 DSBGA 封装的电流限制最小值和最大值。 我想知道 QFN 封装的最小值和最大值。
此致、
Peter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在数据表中、显示了 DSBGA 封装的电流限制最小值和最大值。 我想知道 QFN 封装的最小值和最大值。
此致、
Peter
尊敬的 Patrick:
感谢您的回答。 现在我有另一个问题。 我需要余量电压的典型值。 首先、我将亮度设置为100%、我看到余量电压从540mV 上升到720mV。 然后我将亮度设置为75%、余量电压降至624mV。 但当我继续将亮度设置为50%时、余量电压会上升至650mV。 最后、我将亮度设置为25%、余量电压为637mV。 根据我的理解、余量电压和输出电流是正相关的。 为何75%余量电压小于50%余量电压? 在什么情况下、您得到了余量电压的典型值?
我的测试环境:VIN=3.3V、VDDIO=3.3V、Imax=23mA、自适应控制。
此致、
Peter