This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3509:一个6x LED 灯串与2个3x LED 灯串

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137121/lm3509-one-6x-led-string-vs-2-3x-led-strings

器件型号:LM3509

大家好、

我的客户希望使用<50mA 的 ILED 点亮6个 LED。 我在另一个线程中看到、建议将主电源和 SUB/FB 之间的两个统一电源轨分为三个 LED、而不是将6个 LED 放在主电源上并使 SUB/FB 悬空。 有什么特殊原因吗? 或者一串灯上的6x LED 是否正常?

谢谢、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    建议在一个系列中不要放置超过5个 LED。 如果不使用 SUB/FB 来驱动 LED、则应使用它通过电阻式分频器调节输出电压。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    您能简单地说一下吗? 为什么不建议在一个系列中放置超过5个 LED?  如果我不使用 OLED 屏幕、我是否真的想调节输出电压?  

    最棒的

    奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    由于我尚未对该器件进行基准测试、因此我之前的解释仅基于数据表。

    我认为您是对的、似乎只需要使用 OLED 面板调节输出电压。

    那么、您能否向我发送有关您的测试要求的更多信息? 我将首先在 EVM 上进行一些测试、然后向您提供反馈。

    BR

    Patrick