This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:配置 H 类混合专业音频放大器时出现旁路模式问题

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135429/lm5123-q1-bypass-mode-question-when-configured-with-a-class-h-hybrid-pro-audio-amp

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155

大家好、

当 LM5123-Q1配备 TAS5828 H 类音频放大器时、我对其有疑问。 请参阅以下客户配置。

--

  • 客户的电池规格:13V (已放电)~ 16.8 (已充满电)
  • 最大输出电压:25V (PVDD)。 它与音量设置不同、将由 H 类放大器控制。
  • 客户情景:
    • 大批量生产:客户将使用 H 类混合专业技术以实现最佳效率。
    • 在低体积中:他们希望使用直接电池电压。 因为如果它们也在低体积中升高电压、电池运行时间会缩短。

问题1.  例如、假设 电池的电流电压状态为14V、  并且通过动态电压跟踪将 LM5123的输出范围设置为13V 至25V (但假设 LM5123是较高的输出电压范围)。 然后、LM5123是否在低体积情况下以旁路模式工作?  

问题2. 据我所知、H 类可通过任何具有反馈引脚的升压转换器来实现。 那么 、LM5123-Q1具有 H 类专用跟踪引脚是否有任何原因? 与 LM5155等其他直流/直流转换器相比、LM5123的跟踪引脚有何特别之处?  

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您对 LM5123的支持。

    Q1、LM5123是升压控制器、因此如果输入为14V、则无法生成13V 输出。 在这种情况下、它将在旁路模式下工作

    Q2、TRACK 引脚允许动态设置输出电压、从而在不需要全输出功率时实现更高效的音频功率级。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、


    在过去8天内、我没有看到此主题的更新。

    如果问题得到解决、则最好按"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、


     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Stefan 回答较晚。

    如果我需要您的更多帮助、我会告诉您。 谢谢!

    Jay