请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM63606 您好!
我想知道以下 D/S 数据的这些条件(VIN、VOUT、IOUT、FSW)
第26页
图9-10. CISPR 32 B 类辐射发射:水平极化
图9-11. CISPR 32 B 类辐射发射:垂直极化
谢谢、
开始
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道以下 D/S 数据的这些条件(VIN、VOUT、IOUT、FSW)
第26页
图9-10. CISPR 32 B 类辐射发射:水平极化
图9-11. CISPR 32 B 类辐射发射:垂直极化
谢谢、
开始
大家好、
根据 第9.2.1.3节应用曲线的说明、假设图9-10和图9-11 CISPR 32 B 类辐射发射在24Vin|5Vout|6A|1MHz 应用下运行。
此致、
Jimmy