This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:串联电容器降压转换器

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138150/tps54a20-series-capacitor-buck-converter

器件型号:TPS54A20

各位专家、您好!

我对串联电容器降压转换器有疑问。

小信号模型是否与传统降压转换器相同?

我尝试找到与 TI 相关的文档、但没有讨论该文档的文档。

因为我 想设计 串联电容器降压转换器、但我需要知道小信号模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    TPS54A20使用"自适应导通时间控制"。
    这种小信号模型与传统电压模式或电流模式控制不同。
    我不知道  TI 是否提供此类"自适应接通时间控制"模型。

    此致、
    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    不、我不想获得自适应接通时间控制模型。

    我想知道串联电容器降压转换器的功率级小信号模式。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、  

    串联电容器降压转换器的功率级小信号模型与输入电压为1/2的并联电压模式降压转换器相同。   

    请参阅图12  http://proddms.itg.ti.com/stage/lit/an/slva750a/slva750a.pdf   SW 节点的输入电压为1/2。  

    请参阅    第17页 https://www.ti.com/lit/an/slva057/slva057.pdf#page=17上的典型降压转换公式   

    在   第17页的公式中、用 L1//L2代替 L、用 Vin/2代替 VI、以转换为 串联电容器降压