This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410EVM-018:C2、C3用途

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG34XX-BB-EVM, LMG3410EVM-018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158659/lmg3410evm-018-c2-c3-purpose

器件型号:LMG3410EVM-018
主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVM

大家好、

您能否解释为什么需要 EVM 上的 C2和 C3? 如果没有、原理图是否起作用?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    共享的原理图 不是 LMG3410EVM-018。 共享的原理图适用于 LMG34xx-BB-EVM。 两者之间的区别在于  LMG3410EVM-018是一个半桥、其中包含两个 GaN FET、并且驱动 GaN FET 所需的所有 FET。  LMG34xx-BB-EVM 是降压或升压电路(电感器和电容器)的其余部分。

     LMG34xx-BB-EVM 可用作降压转换器或升压转换器。 当用作降压转换器时、C2和 C3被用作输入电容器、并用于减少输入直流电压中的电压纹波。  当 LMG34xx-BB-EVM 用作升压转换器 C2和 C3用作输出电容器时、可降低输出直流电压的电压纹波。 (电路原理图 C16和 C17的下部用作 C2和 C3对面的输入/输出电容器)。

    如果移除、直流电压纹波不会被这些电容器降低。 如果电压纹波已经足够低、则移除它们无关紧要。  

    Kyle Wolf