请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410EVM-018 主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVM、
大家好、
您能否解释为什么需要 EVM 上的 C2和 C3? 如果没有、原理图是否起作用?
此致、
Hayashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否解释为什么需要 EVM 上的 C2和 C3? 如果没有、原理图是否起作用?
此致、
Hayashi
Hayashi、您好!
共享的原理图 不是 LMG3410EVM-018。 共享的原理图适用于 LMG34xx-BB-EVM。 两者之间的区别在于 LMG3410EVM-018是一个半桥、其中包含两个 GaN FET、并且驱动 GaN FET 所需的所有 FET。 LMG34xx-BB-EVM 是降压或升压电路(电感器和电容器)的其余部分。
LMG34xx-BB-EVM 可用作降压转换器或升压转换器。 当用作降压转换器时、C2和 C3被用作输入电容器、并用于减少输入直流电压中的电压纹波。 当 LMG34xx-BB-EVM 用作升压转换器 C2和 C3用作输出电容器时、可降低输出直流电压的电压纹波。 (电路原理图 C16和 C17的下部用作 C2和 C3对面的输入/输出电容器)。
如果移除、直流电压纹波不会被这些电容器降低。 如果电压纹波已经足够低、则移除它们无关紧要。
Kyle Wolf