This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:在18V 及以上电压下、电源开启和关闭

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123749/tps65987d-power-is-on-and-off-at-18v-and-above

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:LM3489TPS65987EVMTPS65987

大家好、我们将 TPS65987D 与 LM3489搭配使用。

当插入大多数较小的器件时、我们可以(重新)为外部灌电流器件充电、但随着我们达到18V @ 3A、例如在笔记本电脑上、我们可以快速进行下电上电。 无功耗、然后尝试充电、再返回至无功耗。 应用工具的调试输出显示 TI 芯片看到端口断开、尽管我们肯定不会断开并重新连接 USB 电缆/接收器。 我已附上以下日志:

e2e.ti.com/.../bad_2D00_log_2D00_laptop_2D00_greenboard2.csv

我们使用的是常用固件-无定制。 我还附上了该电路的原理图。 请告诉我、是否有任何迹象表明我们为什么会获得这种自发的功率循环。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    根据您提供的状态日志、PD 控制器似乎检测到欠压情况、这会导致其复位。   您能否提供 PD 跟踪日志?  我们建议您从总相位开始使用一款物美价廉的 USB-PD 适配器: https://www.totalphase.com/products/usb-power-delivery-analyzer/ 

    您能否再次检查是否有任何原理图元件的最大额定电压小于18V?  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、感谢您的观看。 就我们希望达到的~20V 最大电压而言、任何原理图组件都不会出现问题。 总相位 USB 分析仪已缺货、但我们有来自 Cypress 的 USB PD 分析仪(https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cy4500)。

    下面是在上述设计中突然结束的充电会话的捕获(https://drive.google.com/file/d/16L5JorXqeEDNW_i5gdNowTCITL-KL6BN/view?usp=sharing 或 CSV: drive.google.com/.../view)、我要将具有相同灌电流(USB-C 笔记本电脑)的充电会话的捕获与另一个正常工作的设计(https://drive.google.com/file/d/1VkVihXieOtNnuVL3zM8RIK9ufdV5v9tn/view?usp=sharing)进行比较。 下面是 一个("好")会话、它与 TPS65987EVM ( TPS65987的评估板)具有相同的灌电流、我们也使用该会话进行比较: https://drive.google.com/file/d/14FKFMus1wjGS71O4gLqwbk0CWNcfb37T/view?usp=sharing

    可以 使用 CY4500 eZ-PD 分析仪实用程序打开这些工具(从上面的 infineon.com 链接免费下载)。  在成功保持持续充电会话的情况下、我们注意到我们锁定了~ 2.8A 并能够保持 该状态。 在我们断开杂散的情况下、似乎我们获得相同的电流、但在几毫秒后断开连接(请参阅屏幕截图)。 重复时会发生这种情况、因为会自动重试。

    如果 您认为有任何 TPS65987D 寄存器值需要监控、我们可以在调试模式下运行 TI 应用工具、以便更好地了解触发断开的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    我将查看捕获 PD 日志、看看我是否可以识别任何问题。 在配置工具中、您能否查看 CC 选项卡(0x69)并让我知道您看到的内容?  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、我似乎没有这个部分。 下面是我为调试寄存器提供的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    在进行项目时、应该有一个选项可供选择、在标准和高级之间进行选择。 在高级设置中、您可以看到标准设置中不存在的更多配置设置(例如 CC 选项卡)。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、谢谢。 我拍摄了各种设置的视频、从 PD3.0状态开始:

    https://drive.google.com/file/d/11NPOIv5_ww9R7gpt1t4DEYigagfjtDkv/view?usp=sharing

    这是该会话的导出 PD 数据捕获:

    https://drive.google.com/file/d/10_YRJ3uy5g82dEq6QIgS20uWVkNZr_r9/view?usp=sharing

    我不确定是什么会导致 USB 连接自动断开。 我的手机充电电流仅为@ 9V/3A。 如果我将电源限制为18V、那么产生此会话的这台笔记本电脑将获得良好的充电会话、但如果允许超过18V 的任何电压、我会得到这些自发断开连接。

    我不认为存在过热问题、因为这种情况很容易立即发生、如果我将电压降回18V、则重新连接会稳定下来。 所有迹象都表明、它是一个对更高电压不满意的组件、但似乎没有任何东西会被损坏、我们尝试保持非常接近参考设计、因此在这个设计上刮擦了我的头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    让我看一下驾驶情况、星期四再回到您的身边。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。 另一个有趣的数据点是、如果我从发送源功能中移除 PDO4、器件可以充电良好(相同的电缆、相同的接收器、相同的一切)、但限制为~45W、正如预期的那样。 将 PDO4添加到固件时、即使限制为16V、也可能会请求 PDO4、并且我会断开连接/重新连接(在视频和日志中看到)。 如果添加了 PDO4、但限制为15V、则 活动合同 RDO 对象位置保持为3 (PDO3?) 我在45W 下获得了良好的充电会话。 我假设 PD 协商认为、如果3提供相同的功率、则无需转至4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    如前所述、这适用于 EVM 板? 由于 下载问题、我还没有获得在 Cypress 上通读 PD 日志的机会、但通过查看 CSV 文件、 灌电流器件似乎一直在尝试从拉电流 PD 获取灌电流功能。 您是否为 PD 控制器配置了任何灌电流 PDO?  

    此致、

    林德华  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond -是的、我之前尝试过 EVM 板、从那里收费很好。 我将发送灌电流能力>灌电流 PDO 数量设置为0。
    我应该尝试将端口配置> Type-C 支持的选项设置为"try.src"、还是将端口控制>电源交换策略设置为"prefers Power Source"?

    Global System Configuration > PP 2 Switch Config (全局系统配置> PP 2交换机配置)已设置为"PP Switch as Source Only (Output)"(仅作为源(输出)))、我认为这涵盖了交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    尝试 Port Control -> Power Swap Strategy -> prefers Power Source 选项、看看会发生什么情况。 默认情况下、如果您在创建新项目时选择了"Prefer Power Source"选项、则应已启用此选项。 是否为灌电流设置了任何 PP#开关配置?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、

    当我创建一个新项目并选择 TPS65987DDH > Standard > DFP 时、端口控制>电源交换策略默认设置为"无首选项、拒绝所有交换"。

    我使用 DFP、因为这是一个电池(再)充电应用(仅供电器件/不供电器件)。 更适合使用首选作为源的 DRP 吗?

    当我用 "首选电源"手动选择 DFP 时、没有任何改进。

    我有另一个有趣的数据点。 我一直使用 USB-C 笔记本电脑作为接收端口、笔记本电脑关闭/睡眠时、它将拉~ 2.5A-2.7A @ 20V、因此我们可以在 PDO4上正确切换和充电、 但是、当我打开笔记本电脑时、您会看到电流上升、可能是笔记本电脑拉更多电流来为屏幕供电或启用性能模式设置、充电立即切断:

     

    再说一次、这是20V。 我尝试处理这些设置:

    即:单独试用:

    - Vconn 仅支持-> DFP、拒绝交换

    -欠压跳闸点和 UVP 使用量@ 50%

    - OVP 用法@如果超过 OVP 跳闸点则断开

    -打开 UVP 去抖

    任何一个都不幸运。 我还尝试将 PDO4的电流限制从3A 提高到5A、因为我们的电源可以轻松地处理该问题、我希望看到步进超过3A 会导致一些过流保护生效、但结果类似:

    我还从应用程序自定义工具捕获了一些调试日志:

     e2e.ti.com/.../ti_2D00_logs_2D00_20220817.csv

    这里提到了进入 UVP 状态、但不确定这是应用于输出、还是与事实相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    DFP (下行端口)与电源侧完全无关、它只是说明数据的流动方式。  例如、为连接的设备供电的监视器等源设备也是 UFP (下行端口)、因为它从连接的设备(即笔记本电脑)获取数据

    [引用 userid="529470" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123749/tps65987d-power-is-on-and-off-at-18v-and-above/4180533 #4180533"]更适合使用首选来源的 DRP 吗?

    尝试使用此首选项、看看情况会有所改善。  

    我最初的猜测是启动过流保护、导致电流下降、但情况可能是这样、也可能不是这样。 我刚刚访问了 Cypress、因此我将更深入地研究 PD 日志、看看是否有任何异常。 如果您有更多更新的 PD 日志、请按我的方式发送它们。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、很抱歉耽误你的时间。 我现在要返回这个。 使用 DRP 和关闭灌电流 PDO 时、没有任何改进-我仍然得到断开连接。 另一个数据点是、仅在运行 USB 分析器(记录)的情况下、我看到 CC 线路在某些 mV 值和0之间翻转。 电压和电流也在0和一些低值之间循环、例如5mV 和2mA。

    这在我们的工作参考板上不会发生-它将保持一致的2mA 电流、这可能是由于 USB 分析仪的功耗较低、因此这可能是此时的 SMT/组装问题。 我一直在探索如何制作更多测试板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    让我与团队核实一下 CC 线路是否存在异常行为。 我将在本周提供最新的更新!

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、刚刚办理入住手续:团队是否对 CC 线的这种行为有任何意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    我的团队认为、对于延迟响应表示歉意、这是一种正常行为、会产生一些小噪声(在 mV 范围内)。

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、我在几件事上都被扫清了、忘了回到这个问题上。 我们还可以尝试其他什么吗? 对芯片的运行方式非常困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najee、

    您能否提供最新的 PJT 文件?  

    谢谢、此致、

    林德华