This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:正在寻找电池保护电路

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158575/bq2980-looking-for-battery-protection-circuitry

器件型号:BQ2980

大家好、

美好的一天!  

我们的客户正在为单节130mAh 锂聚合物电池设计电池保护电路。 由于其容量小、该电池具有非常低的(130mA)最大放电电流。

考虑到这一点、我计算 了可适应 Iocd=130mA 的感应电阻器的值-对于 BQ298010、Vocd/Iocd = 20mV/130mA = 150mΩ Ω。

请确认我们对感应电阻器操作的理解是否正确、确定在使用较大的感应电阻器时是否需要考虑其他设计注意事项。

我的电池规格如下:
容量:130mAH
最大放电电流:130mA
过放电电压:3.0V
恒定电流充电电流:26mA
恒定电压充电电压:4.2V

为此、我们考虑 使用 BQ298010。 请告诉我们 、我是否忽略了 BQ29系列中的另一个芯片、该芯片可能更适合单节低容量锂聚合物电池。 我之所以选择 BQ298010、是因为它具有2.9V 的高过放电电压。

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您的理解似乎是正确的。 此器件型号看上去最适合您的需求。

    此致、

    Matt