This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:如何通过次级侧调节反激式拓扑实现 OVP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036980/lm5156h-how-to-realize-ovp-with-secondary-side-regulation-flyback-topology

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5156

大家好、

LM5156使用 FB 引脚实现 OVP 功能、但如果我们想使用具有次级侧调节拓扑的反激式、如何实现 OVP 功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    一般而言、我认为您需要在次级侧实施过压保护、但在 FB 节点上而非 COMP 引脚上使用光耦合器信号时、可能仍能正常工作。 我个人从未对此进行过测试。

    另一种可能是使用初级侧调节反激式。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    您是指按以下方式进行连接吗? 那么、如何设置补偿网络呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    不完全是。 与此更相似: https://www.ti.com/lit/df/slur567/slur567.pdf

    最后、您需要将光耦合器电流信号转换为电压信号以影响 FB。 但我手边没有有关如何计算 LM5156组件的详细信息。

    我建议使用 PSR 反激式。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    在过去的28天内、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题已解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、

    Stefan