This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:器件数据表中存在多个拼写错误。 此外、PMID 可以使用更多说明。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039015/bq25896-there-are-several-typos-in-the-device-data-sheet-also-pmid-could-use-more-description

器件型号:BQ25896

人员:

器件数据表中存在多个拼写错误(SLUSC76C–2015年7月–2018年5月修订):

此外、PMID 信号(升压转换器的直接非开关输出)可以使用更详细的信息
说明。 是否允许从该引脚汲取电流? 该文档仅显示它曾经连接过
滤波电容器、但只要不寻找 RBFET 的反向阻断帮助、就会是这样的
从 PMID 汲取+5V 电压应该是有效的:

           Atlant