您好!
此问题与以下网站有关: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024194/tps61021a-slew-rate-limiter/3806487#3806487
为了确保我们的设计稳定、您建议在以下条件下测试环路稳定性:
-输出上具有1uF capa、压摆率限制器和10uF capa
-输出仅为1uF capa
因此、我们在这两种情况下都使用多个输入电压(2V、2.5V 和3V)进行了一些测量。
我想就波特图征求您的意见。
1uF CAPA、压摆率限制器和输出10uF
我们使用了4欧姆负载。
以下是2V 输入电压的最坏情况: 
相补角为80°、增益裕度为11dB。
系统稳定。
2.输出上只有1uF 的 CAPA
我们使用了20欧姆的较轻负载。
以下是2V 输入电压的最坏情况: 
相位裕度还行:85°,但增益裕度有点低:约5dB。
低增益裕度是由于大约300kHz 的频率。
我们应该担心这是不是问题,还是可以在启动时安全地保留1uF 电容器?
注:此处介绍了测量所用的方法: www.omicron-lab.com/.../App_Note_DC_DC_Stability_V3_3.pdf
感谢你的帮助
纪尧姆