This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:LM2674M-12/NOPB、LM2674M-3.3/NOPB、LM2674M-ADJ/NOPB

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037012/lm2674-lm2674m-12-nopb-lm2674m-3-3-nopb-lm2674m-adj-nopb

器件型号:LM2674

你(们)好

请向我提供最新的器件完整材料声明

LM2674M-12/NOPB、

LM2674M-3.3/NOPB、

LM2674M-ADJ/NOPB

符合  PCN# 20210427002.1B

材料成分页面没有根据 PCN 更新的 MD。

谢谢、此致

Thomas George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    让我在内部进行检查、稍后再向您提供反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    您能否获得所述 PCN 的更新材料声明。

    如果您能让我知道何时可以达到预期、我认为这将会有所帮助。

    谢谢、此致

    Thomas George   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我正在等待内部 团队的反馈、 本周我将尝试获取声明。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我收到的反馈表明、在更改所有源数据以反映新材料集之前、它目前不会显示在 TI.com 中。   

    他们还提到、在绝大多数情况下不会产生影响、从 Au 线到 Cu 线之类的重大变化不会影响含量合规性、因为如果材料符合要求、则不包含任何受限物质

    希望它对您有所帮助