This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:导通电平高于 VIN

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037832/tps22918-q1-on-level-higher-as-vin

器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22918

您好!

我有以下原理图:

ON 引脚处的晶体管未组装且 CT=100p。

我得到以下测量值:

当 IN 为1、8V 时、ON 引脚的电平会变为~2、6V、我感到很惊讶。

这是否与 IC 内部的电荷泵有关? ON 引脚上具有~2、6V 电压是否"正常"? 为什么我们在前2ms 的 ON 引脚电压上具有"阶跃"?   

我有一个具有3、3V 输入的相同电路、并且我在 ON 引脚上还有~2、6V 电压!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您加入 E2E!

    如果 ON 引脚短接在一起、则不应达到比 VIN 引脚更高的电压。 没有任何内部电路可以接通该电压。

    NPN 晶体管上是否有类似某种源的附加电路?  

    或者您是否有可能探测 CT 引脚? 我们不建议探测 CT 引脚、因为它可能会导致电流流入您的示波器。  

    您目前对 NPN 有何意向? 您是否希望通过外部控制器驱动 ON 引脚? 如果是、   不明白为什么您 需要将 Vin 和 ON 短接在一起。  

    您是否正在 尝试 将系统更改为低电平使能结构?  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

    我仔细检查并实际测量了 ON 引脚、而不是 CT 引脚。 我还将 用于 CT 的探头/示波器通道与 用于 Out 的探头/示波器通道交换、以防止示波器出现缺陷探头/示波器通道或错误设置。

     NPN 晶体管组装在原电路板上。 它是以低成本反转信号的极性。 NPN 的控制信号也用于其他元件。 我将其删除、仅用于测量目的、以找出导致该 电平不在 ON 引脚上的根本原因。 我之前的消息中的测量是在 NPN 移除的情况下进行的、因此只有 VIN 上拉电阻连接到 ON 引脚。

    为了查看效果、我已 将10k 电阻器替换为1k 电阻器。 基本效果相同、只有级别不同。

    因此、很明显、它不 是设置的电压、而是在上拉电阻器中驱动电流。 唯一连接到电阻器的部件是 ON 引脚(NPN 被移除)。 我还可以在 TPS22918 方框图中看到您有一个电荷泵:

    由于 ON 引脚电压电平会随着 VIN 和 VOUT 而升高、因此我在 ON 引脚上不会看到该较高电压的其他来源、即该电荷泵。 您能否通过在评估板上重现我的设置来仔细检查我的效果?

    谢谢、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    我将再次检查 EVM、看看我是否可以重现您的输出、并在本周晚些时候回来、可能是明天。  

    但是、电荷泵只应影响您在 CT 引脚上看到的输出电压。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我这边的其他信息:我们用新 IC 替换了 IC、但行为不变。 它看起来不是单个 IC 故障。

    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您的验证。 我将在明天向您发送 EOD 更新。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Eric 耽误了我的时间、我将在周一返回给您。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、  

    您能否阐明 QOD 与 Vout 的连接? "NB"电阻器是否未组装、放置或短路?  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    这是我通过将 Vin 和 Von 短接为10kohm 电阻器为 von、Vin 和 Vout (粉色)收集的结果。 我没有观察到任何类型的跳转、并且上没有电压高于 Vin、这可以在第二个图中看到、其中 Vin (黄色)和 Von (蓝色)图位于相同的垂直偏移。  

    当短接在一起时、我们不会预计 Von 会上升到 Vin 限值之外。 是否可能有任何周围电路带来更高的电压?

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已在离线模式下解决、在设置中确定问题是由与 ON 的未见连接导致的、而不是部件本身。  

    因此、我将关闭此主题;如果您有任何其他问题、请开始新主题。  

    此致、  

    Elizabeth