This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:阻止充电器快速充电的因素。

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040312/bq24610-what-prevents-charger-from-fast-charging

器件型号:BQ24610

您好!

 我有一个几乎与您的 EVM 相同的设计。 它是一个2节(8.4V)电路、其快速充电电流设置为2.6A 电池组(1.3A)的0.5C。

预充电电流设置为0.1C 或130mA。 当我开始为电池充电时、它仅预充电半小时、然后关闭、尽管存在电压

VLOWV 大于1.75伏。 如果我暂时将 CE 引脚接地、它会在另一个半小时内以130mA 的电流再次充电。 原因是什么

充电器无法快速充电? 充电器是否仅在电池完全耗尽时才会快速充电? 小于6V

我与 EVM 设计的唯一区别是、我使用的是10uH 电感器、因为这是我们的标准器件。

谢谢!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 VFB 引脚上测得的 LOWV 阈值为1.55V。对于2节电池、请记住2.1V VFB 调节、LOWV 发生在1.55/2.1*8.4V 或6.2V。具体情况下、电池的电压是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

       当电池关断时、电池电压介于6.8V 至7.3V 之间。 我可以通过复位 CE 使其以预充电速率工作。 充电器的输入为+24V。 我刚刚将  EVM 中的电阻器更改为我的2节电池操作的设计值。 一旦我打开该 EVM、该 EVM 就会以适当的1.3安培电流为同一电池充电。 这证明电池/热敏电阻工作正常。 我 之前提到的1.75V 是 VFB 引脚。 我订购了一些6.8uH 电感器来替代10uH、但它们直到明天才会在这里。  如果有更多的帮助、我们将不胜感激! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电感器开关波形(蓝色)和电池预充电电流波形(绿色)。  

    谢谢你的关注!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该波形与 轻负载导致的非同步模式一致。 不过,我有几个问题。

    您的 TTC 电容器是什么? 这会影响快速充电安全计时器。

    2.当您的电流高于 LOWV 时、我很困惑您的电流为何仅为130mA。 如果您的电压高于 LOWV、则应快速充电。 您能否确认您观察到的 VFB 电压和输出电流? 在这种情况下、您插入电源的情况与打开电源后立即启动1.3A 电源的情况有何不同? 您能告诉我您的 VFB 引脚电阻分压器吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    TTC 电容器为47nF

    2、是的、我们高于 LOWV、因为 VFB 为1.75V、它应该是快速充电、而不是、这是我的主要问题。 差异  

    当它以1.3安培开始时、我是否将设置(ISET1/2)传输到 TI 的评估板之一、以证明我的电池/热敏电阻良好。

    该评估板可与我的电阻值完美配合工作。 我的设计只会进行预充电! 我的分压器连接到 VBAT 的电阻为300K、另一端连接到 VFB、另一端连接到接地的电阻为100K。 上部300K 电阻器有一个与之并联的27pF 前馈电容器?  

    感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以发送原理图吗? 这将简化调试。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法阅读您的原理图。 您能否发布更清晰的原理图?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何附上 PDF?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单击“插入”->“图像/视频/文件”->“上载”。

    不用客气!

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CHRG.pdf

    感谢您的帮助! 我今天要尝试使用6.8uH 的电感器。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在问题发生时发送输入电压、SRN 电压、PH 电压和充电电流的示波器捕获?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您请求的波形。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个更好的图片、以0.13安培充电、但速率仍然不高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息。 您能否报告 TS 电压、VREF 电压、CE 电压、STAT1电压、STAT2电压、 PG 电压和 REGN 电压。 我需要确保一切都正确偏置。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:   

    TS=1.661V、VREF=3.329V、CE=3.290V、STAT1=0.003V、STAT2=3.289V、 PG=0.003V、REGN=6.02V

    ISET1=0.263V、ISET2=0.133V、交流设置=0.52V

    再次感谢您的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已验证完整充电电压为8.4V?

    此外、您如何在上次示波器捕获中探测 PH 和 SRN 节点? 我看到电池电压的瞬变高达约12V、PH 节点的瞬变约为34V。对于8.4V 的电池电压、这将是电池过压。 此外、PH 节点峰值高于30V 的建议值、并且接近36V 的绝对最大值。布局可能会影响这些瞬态。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声可能来自较长的接地引线(4英寸)。 我无法 再进行紧密的弹簧头接地测量  

    一次一个信号。 没有技术人员在家工作。 我的 Bata_GND 是8层板第2层上的岛。  

    EVM 如何将电源和模拟接地网连接在一起、 仅在电源板上?  再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 VCC 的紧凑接地提示图片、交流耦合可提高灵敏度。 150mV p-p 噪声、应该很好!  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mike、在 PH 节点上添加了一个680pf 缓冲器、以接地终止过冲、并开始以1.34AMPS 充电!!!! 用固定 盖子

    一只手和另一只示波器探针、将其焊接在下一个中。 希望这能正常工作、感谢您的带领! 我会告诉您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作电流为1.24A、但仍需要进行一些调整以进一步减少过冲!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太棒了! 如果您的问题已解决、请单击"已解决"。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike、很有趣! 非常感谢您帮助我找到解决方案!  

    当我开始进行辐射发射测试时、该解决方案将为我提供帮助。 我使用了

    TI 的应用手册5047.RC_SNUBBER (同步降压转换器中的 RC 缓冲器设计)

    以将该值优化为1000pf 和10欧姆串联电阻。  很棒的会议!