This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:关于 UCC21750 PSpice 模型与 IS05852SDWR

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, UCC21530, UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040411/ucc21750-regarding-ucc21750-pspice-model-as-compared-to-is05852sdwr

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606UCC21530

尊敬的 TI 团队:

早上好。

我们参考了 TIDA-01606 10KW T 型逆变器。

我们已采用 ISO5852SDWR 栅极驱动器来驱动 T 型逆变器垂直桥臂中的上部和底部 MOSFET、并采用 UCC21530来驱动 PSpice 仿真中的中置 MOSFET。

该对 IS05852SDWR 和 UCC21530可在高达600V 的输入电压下正常工作、并采用 SIC MOSFET NTH4L040N120SC1。

但是、如果我们将 IS05852SDWR 替换为 UCC21750、则根本不会进行仿真。

请提供支持 600V 额定直流电压的 UCC21750仿真模型、该模型应能驱动 SiC MOSFET。

我们的疑问是、如果 ISO5852SDWR 能够驱动具有 DESAT 保护功能的 SiC MOSFET (根据 TIDA01606)、那么为什么具有 DESAT 保护功能的 UCC21750不会驱动 SIC MOSFET?

请提供适用于 SIC MOSFET 的更新 UCC21750仿真模型。

谢谢你