This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:驱动两个 LED 板

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040300/tps92391-driving-two-led-boards

器件型号:TPS92391

大家好、

我们的客户将在 以下配置中使用 TPS92391。 单个器件将驱动两个板。  其中一个电路板包含3个 LED 灯串和  TPS92391 驱动器、而另一个电路板仅包含3个 LED 灯串。 电路板通过粗电缆连接、相距100cm。 六个灯串中的每一个灯串均由19个 LED 组成、参数如下:VF = 2V、IF = 60mA。 该驱动器将在升压模式下使用、电源电压范围为10V 至36V。 您认为这可能会导致任何问题吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    需要确认的一点是、升压输出是否还需要通过100cm 导线连接到 PCB2? 如果是、我认为这样长的升压环路是不可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的反馈。 TPS92391 升压转换器将驱动 PCB1和 PCB2。 CH1至 CH3将驱动 PCB1中的3个 LED 灯串、而 CH4至 CH6将驱动 PCB2上的另外3个 LED 灯串。 每个电路板的总电流为3x60mA = 180mA、电路板之间的差异是连接到 PCB2的100cm 厚电缆、该电缆将产生压降。 这条100cm 厚的电缆上的压降是否会影响 TPS92391的性能?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    坦率地说,我们以前没有测试过这种情况。 恐怕这种长电缆会在升压引脚上产生较大的寄生电感、因为这样、升压环路可能不稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢您的宝贵反馈。

    此致、

    Danilo