This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:温度设定

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040562/bq24040-temp-set

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24090

尊敬的

目前、它对 BQ24040有用、但电池的实际工作温度为0-45度、BQ24040的温度设置为10-60度。 您可以将充电截止时间设置为45度吗?  

任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    客户是否需要 JEITA 半充电和更低的电压区域? 如果没有、我建议客户查看 bq24090。 这是 bq24040 0-45度旋转 、无 JEITA。

    基于电流的 TS (如 bq24040)在不显著降低冷阈值的情况下无法降低热阈值。  

    此致、

    Nick