This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:无法创建12V 至3.3V/20A 的 Webench 设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040365/tps548b28-webench-design-cannot-be-created-12v-to-3-3v-20a

器件型号:TPS548B28

您好、BSR 团队、  

我正在尝试创建一个电流为20A 且输入电压为12V、输出电压为3.3V 的 TPS548B28设计、但 Webench 告诉我它超过了结温。 这是真的还是 webench 的问题?  

我看到在网站上的效率图中、它显示的输出电压为3.3V、一直到20A。  

您能帮助解释一下吗?  

谢谢、  

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 webench 问题。   已实施修复并正在审核中。   更新后的 TPS548B28模型将在下一个 webench 版本中审阅后部署