This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:最大负载电容

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039991/lm2936-maximum-load-capacitance

器件型号:LM2936

大家好、

我们将在器件中使用 LM2936M-5.0。 我们在输出侧连接了10uF 去耦电容器、我们还在没有任何串联电阻的情况下连接了1F 超级电容器(它与10uF 并联。 我是否可以知道该部件的最大建议输出电容。 我们有时会面临超级电容器突然下降的情况。  

注意:超级电容器后面有串联电阻器。

请尽快答复。  

谢谢

此致、

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    输出电容网络的总 ESR 必须介于0.3和8欧姆之间。 在电容器上布置总输出 ESR 并不清楚。

    根据数据表第8.2.2.1.1节、"可以无限制地增加该值。 较大的输出电容值将改善瞬态响应。"

    然而、具有1F 是一个非常大的输出电容、并且可能会引起反向电流问题、我将与设计人员交谈、以了解您的配置是否存在其他问题、我将通过收集的任何新信息向您返回。

    此致、

    John