请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2372 您好!
8级 PD 指定了一个63.4欧姆电阻器。 可以改用64.9欧姆电阻器吗? 还是会导致问题?
谢谢、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
8级 PD 指定了一个63.4欧姆电阻器。 可以改用64.9欧姆电阻器吗? 还是会导致问题?
谢谢、
Michael
嗨、Michael、
是的、64.9欧姆电阻器应该可以。 当有一个分类手指时、IC 将在电阻器上放置2.5V 电压。 对于4类特征、电流需要介于36mA 和44mA 之间。 注意对于 IEEE802.3.bt 标准、从技术上讲、8类 是4类特征和3类特征。


对于 V/R =I >>2.5V/64.9ohm = 38.5mA、我认为我们应该是好的。
只需注意分级电流为38.5mA、因此该电阻器通常为0805或更大尺寸。 无法执行0402
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师