This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:原理图审阅请求(TPS61088)

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039938/tps61088-schematic-review-request-tps61088

器件型号:TPS61088

您好、TI 专家

请求客户审查与升压 IC (TPS61088)一起应用的原理图。 (请参阅下面随附的原理图)

e2e.ti.com/.../4130.Schematic.pdf

请查看原理图以查看是否有任何更正。

如果您有任何其他请求、请告诉我。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    电阻器似乎未连接到 GND。 输出电压为5.2V 而非5V。 此外、确保电感器具有足够的电流能力、并且电流限制设置足够高。