This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:任何输出24V 电压的方法

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040046/tps55288-any-method-to-output-24-v

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

我误解了 TPS55288可以输出24V 电压、但它可以输出20V 以下的电压。

是否有任何方法从 TPS55288输出24V 电压?  

输入电压为 19V~30V。

此致、

Hirosawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirosawa、您好!

    TPS55288最大输出电压为22V。

    如果您需要22V 输出电压、请考虑使用 LM5176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我明白了。 谢谢。