请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 主题中讨论的其他器件:PMP30763
您好,团队
目前、客户需要 ACDC 400W 电源、规格如下。 目前、建议客户使用 PMP30763进行参考设计。 我想问是否有更好的建议
输入:100-240 V 交流
输出:19V/20A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.