This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:学习过程- VOK 位在初始放电和休息时间后未设置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035378/bq40z80-learning-process---vok-bit-not-setting-after-initial-discharge-and-rest-period

器件型号:BQ40Z80

您好!

我在为我的电池制作黄金文件的学习过程部分遇到问题。 在初始放电和静置周期后、[VOK]位不会置位。

初始放电通过 C/3电流完成(学习过程文档中未指定此电流)、电池将处于休眠状态、直到 IT Status:[RESET]位置位并保留几个小时。
当我开始为电池充电时、IT 状态:[VOK]位不会自动置位、这反过来在充电后休眠时不会更新 Qmax。

这些步骤与 SLUA848 文档中的步骤相同:
1.发送 Gauge _EN 命令以将[QEN]和[Gauge _EN]位设置为高电平
2.发送复位命令以将[RDIS]位设置为高电平
3.检查 LStatus()是否为0x4 (仅[ITEN]位为高电平)
4.将电池放电为空
放电结束时、[TD]和[FD]位处于高电平、当达到最小电芯 V 项时、[EDV]处于高电平
6.休息直到[RESPON]位为高电平、有时[RDIS]位即使在超过5小时后也不会清零  
7.开始充电、[VOK]位未设置  

使用的电池是 Tattu LiPo 12000mAh 15C 22.2V 6S1P。
电池电压范围19.2-25.2V (每节电池3.2-4.2V)  
标称电压22.2V

该电池的 GPC 报告说、最佳化学 ID 匹配值为5201、偏差为1.33%。  

随附了放电、休息、充电、休息的 GPC_report、gg 和日志文件。

e2e.ti.com/.../Tattu_5F00_12Ah_5F00_Learning_5F00_process.gg.csve2e.ti.com/.../Tattu_5F00_12Ah_5F00_Learning_5F00_process.loge2e.ti.com/.../3730.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您的 gg 文件中有一些有趣的参数、这些参数对我来说非常突出(cc 增益非常低)、我将在接下来的几天内深入探讨这一点。 我在这里有一个解决方案后、马上回来。

    最棒的

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    很抱歉耽误了时间、这是一个非常有趣的案例、需要进行大量测试才能找到根本原因。

    我仍然不清楚为什么在 DSG-Relax 初始阶段之后、您没有获得 Qmax 更新。 通常、当 Rest 位被置位且 RDIS 被清零时、发生了一个 Qmax 更新。 有几件事可能会使 Qmax 更新不合格、但这些都不会立即向我提供。

    如前所述、gg 文件中的一个缺点是您的 cc 增益为.103m Ω。 这似乎很低、可能导致偏移误差>1%、从而使您的 Qmax 更新不合格。  

    您可以在这里尝试两项操作:

    1.将 cc 增益值设置为接近1并记录此行为。 我希望这可以解决它、但我仍然想看到这里的行为

    2.在 DSG-Relax 初始循环后等待5个多小时、查看此处是否进行强制 Qmax 更新。

    请尝试以下每一项、然后返回给我您的结果。 如果将 cc 增益设置得更高不能解决此问题、请告知我、我们可以继续。

    谢谢、

    杰克逊