This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825B:20KW 全桥转换器可变输出电压上的最小占空比问题

Guru**** 2509795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037759/uc3825b-problem-with-minimun-duty-cycle-on-20kw-full-bridge-converter-variable-output-voltage

器件型号:UC3825B

20KW 全桥转换器可变输出电压的最小占空比问题,I 探测电流和电压模式控制,并在高压线路输入和轻负载条件下发现类似问题。

n´t 是一个用于电流操作的转换器,其输出滤波 器仅用于反馈稳定控制器。

并发现了一个问题当器件在高电压下以最小负载进行走线时,我需要建议更改控制器 u 其它解决方案以解决该问题。

最恰当的考虑  

Luis Cargnelutti

LEDESIGN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是什么? 您可以得到的最小占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在低占空比上确实有抖动,但我可以控制高达%0.1,问题是反馈信号需要在引入低通滤波器之前进行调节,现在的缺点是当我通过75%时, 控制器改变其频率并使其变得不稳定。 我看到了内部图、没有找到频率变化的原因。 该图未显示在正常条件下影响示波器的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要测量转换器环路稳定性并确保环路具有足够的相位裕度。 如果您可以提供原理图、最好能帮助我了解您在该转换器上遇到的问题。