This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:使用外部电流感应放大器作为 Rsense

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039263/lm3409-using-external-current-sense-amplifier-as-rsense

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: INA250

您好!

我正在围绕 LM3409设计一个简单的可编程电流源。 负载电流报告是应用要求之一。

由于我很可能使用 INA250进行电流测量、是否可以使用其内置的高精度感应电阻器作为 Rsense?

此致

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    LM3409可调节峰值电流、因此 INA250不适用于电源电流感测信息。

    可以做的是、INA250输出可与 LM3409的 Viadj 配合使用、以提高精度、但这需要额外的电路来实现。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    非常感谢您的即时回复。

    我的主要目标是跳过任何外部感应电阻器。 除了当前的报告功能之外、还有其他缺点吗?

    因此、如果我理解正确、并且 INA250会报告峰值电流、那么添加一个简单的 LPF 也许就足够了?

    将 INA250输出路由回 LM3409看起来很有吸引力、我只担心会产生什么后果、因为这样会在 LM3409的内置环路上添加另一个控制环路、从而降低电流调节的效率。

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    LM3409没有控制环路、它是滞环控制。  这就是 INA250无法工作的原因、它具有有限的带宽。  LM3409需要查看实时电感器电流才能正常运行。  只要 LED 驱动器的带宽足够低、足以抵消 INA250的延迟、具有控制环路的其他器件就可以使用 INA250输出。

    将 INA250电流信息路由回 Viadj 将由一个外部误差放大器完成。  这也取决于您是调光、PWM 还是模拟。  这会使它复杂化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    谢谢你。 INA250的50kHz 带宽似乎太受限制。 我将尝试自己作为分流运算放大器。

    在我的应用中、LM3409由单独的电源供电、负载电流 源可以是直流或 PWM、最高可达1KHz。

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    LM3409具有迟滞功能、支持 PWM 调光。  具有控制环路的其他器件具有允许在 PWM 为低电平时断开反馈的电路、以防止补偿电容器在 PMW 为低电平时变化。  这会使外部环路变得困难。  使用它作为您的最后一项陈述是一种很好的方法。

    祝你好运、