This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:关于 TPS25947L 的电流限制

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039141/tps25947-about-the-current-limit-of-tps25947l

器件型号:TPS25947

您好!

我有两个问题。

我已确认输出电流超过短路阈值(2xILIM)时的工作情况。
(设置为 ILIM = 4A)
采集的波形附后。
已超过短路阈值电流、且电流已限制。
但是、在这之后、在200us 之间、它被限制在大约2.4A、然后停止。
问题1
电流是否由于热关断功能而停止?

问题2.
在附件右侧的图中、电流值限制为 ILIM = 4A。
但为什么波形限制在较低的2.4A?

请注意、

转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto、

    1.是的器件正在热关断。

    2.器件具有电流限制折返。  电流限制电路采用折返机制。 折返区域中的电流限制阈值(0V < VOUT < VFB)低于稳态电流限制阈值(ILIM)。 因为在短路期间 VOUT 为低电平、所以电流限制为低电平。

    此致

    Kunal Goel