This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:CEDV 报告指出、如果 EDVV 位置1、则将 EMF 和 EDVC0乘以串联电池计数。 EDVV 位在哪里?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039027/bq78350-r1-cedv-report-says-that-multiply-emf-and-edvc0-by-series-cell-count-if-edvv-bit-is-set-where-is-the-edvv-bit

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

我刚刚按照说明在网站上运行了 CEDV 计算

CEDV 报告文本文件显示:

由 FIT 生成的 CEDV 参数。 如果 EDVV 位被设定为1、在写入数据闪存时、EMF 和 EDVR0必须被串行电芯的数量乘以

我在数据闪存中找不到 EDVV 位。 在什么条件下、我必须将 EMF 和 EDVR0乘以串联电池的数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    EDVV 位不适用于 BQ78350。 其他一些 TI 电池电量监测计中存在此参数、但您可以忽略此器件的此参数。

    此致、

    Matt