请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 主题中讨论的其他器件: BQ25703A、 TPS65987D
您好!
我想将 BQ25703A 替换为 BQ25700A 以下原理图、它们是引脚对引脚兼容的、数据表非常相似、唯一的区别是当 BQ25703A 与 I2C 总线通信时、BQ25700A 与 USB/PD 控制器进行通信(主机控制接口) I2C 和 SMBus 非常相似、在数据表中它们具有相同的电源轨和相同的上拉电阻值。
那么、是否可以使用 TPS65987D 和 BQ25700A 制作电力输送原理图? (最大功率充电<45W)