在使用 LM5122控制器开发12-24V 至30V 直流/直流双相升压转换器时、我遇到了一个有趣的观察结果。 与数据表相反、Rt 两个相位的选择在设置为~300kHz 而不是数据表所示的150kHz 时切换、 我的理解是、当使用内部振荡器将 LM5122配置为主器件时、SYNCOUT 引脚应计时为 fsw/2 -180度、以便主器件和从器件 LM5122控制器以主器件中 Rt 设置的大约一半频率进行切换。
此外、当输入电压(由锂聚合物电池提供)降至大约15V 或更低时、从相位似乎开始出现不稳定。 我认为这是因为当输入电压下降时、占空比可能会增加到次谐波振荡开始出现的点。 但是、这就引出了一个问题、如果两个控制器中的斜率补偿电阻器是相同的、并且如果负载共享相当相等、那么只有从控制器变得不稳定? 如果平衡了负载共享并且两个控制器共享补偿反馈、那么这两个控制器之间的占空比应该非常相似?
我包括了一些线迹、用于说明次谐波振荡、不是在~16V 输入下发生、而是在电压接近15V 时仅在从器件中发生(绿色线迹)。 还可以看到频率计数器的频率为315kHz、而我的预期是两相应根据数据表以大约一半的频率进行切换。
是否有人能够帮助我了解这里发生的情况? 为什么频率不是 Fsw 的一半、为什么次谐波振荡仅在从相位发生? 这是否表明斜率补偿应该在从相位而不是主相位中进行调整?
16V 输入、10A 负载、无可见次谐波振荡。 频率为315kHz 而不是~150kHz?

输入电压为~15.1V (忽略左下角的读数)、10A 负载、仅在从相位中开始出现次谐波振荡。