This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:VD 引脚上 RC 滤波器的布局指南

Guru**** 2521150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038801/ucc24624-layout-guide-for-the-rc-filter-on-vd-pins

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC27524

您好、E2E、

VD 引脚上是否有 UCC24624 SLUAA52 RC 滤波器的布局指南?   电容器将连接到哪个接地端?

UCC27524是否适用于与 UCC24624并联的6个 MOSFET (每个 Vgx 3个)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:

    VD 引脚用于感测漏极电压、以决定 MOSFET 的开/关。 走线(VDX 到 MOSFET 漏极)应尽可能短地连接以避免噪声。 考虑到这一点,如果确实需要 RC 滤波器的话。 RC 滤波器的电容器应闭合 IC 引脚、并尽可能短地连接到 IC GND。  

    UCC24624具有比例栅极驱动器、可避免 MOSFET 因杂散电感而过早关断、还有助于缩短 MOSFET 的关断时间、从而避免出现负电流。  

    使用 UCC27524后、比例栅极驱动器将不起作用。 这意味着您可能会面临

    第一步:SR MOSFET 由于杂散电感效应而提前关断。

    第二步:MOSFET 关断延迟导致的负电流问题。

    因此、不建议使用此方法。

     许惠仪