This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713

Guru**** 2518870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038235/bq25713-bq25713

器件型号:BQ25713

您好的团队,

我正在使用 bq25713充电器控制器、您能告诉我如何读取  ADCIIN (2B)、它总是显示0、而 psys 电压读回(26h) ADCVBUS / PSYS 也显示0、在 bq Studio 中吗?

我需要执行什么额外设置才能读取值。

谢谢、

smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    需要首先启用 ADC。  它可以 通过"ADCOption"寄存器来完成。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    我启用了 ADC,这就是为什么能够读取所有 ADC 回读值。除了2寄存器,正如我解释的.... 2Bh 和26h (ADCIIN)和 ADCPSYS,请在这方面帮助我。为什么这两个寄存器值总是显示为零  

    谢谢、

    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、


    1)最大充电电压设置为8400 I AM only using 2s battery,我观察到一件事情。
    当我为电池充电一段时间后,电池电压 ADC 将更改为大于8400。
    就像充电电流下降时的一段时间内是恒定的一样,充电电流也变为零,但后来又变为零
    电池电压升高的时间。您能告诉我原因吗?
    2)是否有任何方法(如最后检查任何电阻),以便我了解充电器控制器的初始化已经完成。
    就像能够为电池充电一样,电池电压和电池充电 ADC 值也在变化
    但是正如我说过的,我无法读回 ADC 输入电流寄存器(2AH)和 ADC 系统(0x26h)。
    3)如果在充电选项3寄存器(0X34)中、我启用 ICO、但它不反映在充电器状态寄存器(0x20)中
    ICO 状态显示 ICO 未完成。为什么显示此状态?

    谢谢、
    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    ADC 在仅使用电池的低功耗模式下不可用。 确保通过"EN_LWPWR"位将其禁用。

    初始化从 CPU 完成。 如果命令成功、充电器将确认事务。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”