This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691-ADJ:在 NC 引脚上施加电压

Guru**** 1785170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38691, LP38693
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038627/lp38691-adj-applying-voltage-on-nc-pin

器件型号:LP38691-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP38691LP38693

大家好、

这里有一个简单的问题:

目前正在寻找将 LP3869x-ADJ 用作我们其中一款产品的 LDO。 我注意到的一点是、LP38691没有使能引脚、LP38693有。 我们希望将两者用作可互换器件。

我们曾问过、我们是否可以向 LP38691上的 NC 引脚施加电压(进入 IC 的输入电压)、使能引脚在 LP38693上不会出现任何问题

或者、我们应该在该引脚之前放置一个跳线、并根据我们是否使用 LP38693进行组装?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    引脚3是无连接的、这意味着只要它不超过器件的绝对最大值-0.3V 12V、您就可以将它连接到任何电压、因为您要将它连接到输入端、连接它不会有任何问题。 我们通常建议将 N/C 连接为悬空引脚或将其接地。

    通过将引脚绑定到活动电压、在浪涌情况下可能会损坏器件、但 IN 引脚很可能会同时损坏、因此不会导致其他问题。 您还会面临热性能略有下降的风险、如果这是一个问题、则应放置一根跳线。

    您不应看到该器 件存在任何问题、但官方位置是放置跳线并使 N/C 引脚在 LP38691上保持悬空、这是最佳做法。

    此致、

    John