This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:适用于逆变器的 LMZM33606

Guru**** 2042920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606, LMZM33604, LM5141, LM5117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038378/lmzm33606-lmzm33606-for-inverter

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件: LMZM33604LM5141LM5117

你(们)好,先生

 

 

是否可以 将 LMZM33606用于 功率级? 输入电压24V/输出电压-12v/5A

 

然而、LMZM33606 仅在用作反相拓扑时提供3A 输出电流。  

 它是否可以并行使用?

LMZM33604/6的反相应用

https://www.ti.com/lit/an/snva835b/snva835b.pdf?ts=1631778326868&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMZM33606%253FkeyMatch%253DLMZM33606%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不建议使用24V 到-12V 的输入电压 、因为内部 MOSFET 应力将为36V (ABS (24V)+ABS (-12V))、因此它已经达到器件的最大电压。 较高的 Vin 或 Vo 将使应力超过其最大正常运行值。 LMZM33606没有堆叠功能。 因此、我们建议将 LM5141或 LM5117等控制器用于反相降压/升压设计