This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:Alder Lake Power

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038108/tps51215a-alder-lake-power

器件型号:TPS51215A
主题中讨论的其他器件: TPS51488

你(们)好

请为 Alder Lake 提供合适的产品建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    以下是 TI 应用手册《笔记本电脑应用中 Alder Lake 的非隔离式直流/直流解决方案》  https://www.ti.com/lit/an/sluaaa6/sluaaa6.pdf 的链接 

    希望这将帮助您找到您正在寻找的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    此外、如果客户需要 VCCIN_AUX 轨的负载线和 IMON 功能、TPS51215A 本身无法支持这两种功能。 但我们有一个解决方案、使用一个额外的外部运算放大器来实现这两个功能。 如果客户需要、您可以通过向 andrew-xiong@ti.com 发送电子邮件与我联系 、我可以与您共享更多信息。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 IMVP9内核、我们没有支持它的解决方案、对于存储器 LPDDR5、TPS51488可以支持它。 Andrew 或我可以帮助提供51488和51215A 的详细信息。

    裕昌