This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:需要查看电源轨序列、OTP 表

Guru**** 2391335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036932/tps650861-need-review-on-the-power-rail-sequence-otp-sheet

器件型号:TPS650861

大家好、

你好。。。

我们将此 PMIC 用于我们的应用处理器和外设。 我们想知道我们创建的电源轨序列和我们准备的 OTP 是否正确? 请让我们像所有电源轨、启动时序和序列一样进行回顾、如果我们错过了任何内容、请告知我们。 随附的电子表格中清楚地说明了电源序列。 以及所附的 OTP 工作表和原理图。 PFA

谢谢

Pradeep。 S

e2e.ti.com/.../Power_5F00_Sequence.xlsx

e2e.ti.com/.../TPS65086100-OTP-Generator-V2p5-_2800_TPS650860-settings_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../pmic_5F00_sch1.pdfe2e.ti.com/.../pmic_5F00_sch2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    与电源序列相比、OTP 编程表没有任何问题。 对于原理图、请填写链接的原理图审阅指南、完成后、我可以从我的角度进行审阅。

    https://www.ti.com/lit/zip/slva734

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的响应并确认 OTP 工作表!

    根据建议、我更新了原理图审阅检查清单、并随附同样的清单。 PFA

    我还添加了我的查询。 请您对 他们提出意见、并告知我们您的建议。

    谢谢、

    Pradeep。 S

    e2e.ti.com/.../5807.TPS650860-Schematic-Checklist_2C00_-Layout-Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您提供信息。 我将在今天结束前得到全面的答复。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    这是我对原理图的反馈

    Buck3/4/5:较高的 DCR 将导致效率降低。 50mΩ 建议<1 μ A

    GPOx:TI 建议使用一个100kΩ Ω 上拉电阻。 4.7kΩ μ A 将导致泄漏电流增加。

    I2C:3.3V 正常、原理图审阅指南上列出的上拉电阻只是一个典型情况

    AGND:您在这里的评论让我有点困惑、但要点是 AGND 是一个敏感接地端、因此最好 将其直接连接 到第二层上的大型接地平面、而不是直接连接到散热焊盘。

    除此之外、我没有看到原理图有任何问题

    谢谢、

    Daniel W