This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:升压模式下的 OVP 检查

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037450/bq24780s-ovp-check-when-boost-mode

器件型号:BQ24780S

大家好、

对于电池 OVP 功能、我只能看到 BQ24780S 在 BAT_OVP 时默认为 SRN 电压的104%。   

 当充电器处于混合模式时、BQ24780S 是否在电池侧具有 OVP 设置?

它可以通过 寄存器代码进行设置吗?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    当 SRN 上的电池电压超过稳压电压设定值的104%时、bq24780S 器件不允许高侧和低侧 MOSFET 导通。 如果 BATOVP 持续时间超过30ms、则充电器完全禁用。 这样可以快速响应过压情况、例如负载被移除或电池被断开。 SRP 到 GND 的6mA 灌电流仅在 BATOVP 期间打开、允许放电传输到输出电容器的存储输出电感器能量。

    无法 在软件中更改。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    您的意思是、无论充电器处于充电模式(降压)还是混合模式(升压)、BQ24780S 的 BAT_OVP 触发点 SRN 电压> 0x15 x 104%?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我测试过。 在混合升压模式下,即使电池电压升高到高于在 ChargeVoltage()寄存器中设置的充电电压,转换器也不会被禁用。 电池将升压并提供 VSYS 负载。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    感谢您的回复。

    因此、BQ24780S 在升压模式下不支持电池/VSYS 上的 OVP 功能。 我是对的吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    混合升压模式下无 BAT_OVP。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”