This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:电池电压测量精度-应用安全手册中的 SM100并考虑 ADC 容差

Guru**** 2613385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033074/bq79616-q1-cell-voltage-measurement-accuracy--application-of-sm100-from-safety-manual-and-consideration-of-adc-tolerances

器件型号:BQ79616-Q1

安全手册中的 SM100讨论 了主测量值与 AUX 测量值与给定阈值之间的差异比较、这是可以的。

我想了解测量容差计算中应考虑的其他设计因素和参数、以确保电池电压测量精度成为一种安全应用。

数据表介绍了 BQ79616内的容差、是否会增加其他容差(由于外部参数、例如:PCB 设计元件、线路末端漂移)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    我将尝试回答您的问题。 是的、对于电池测量的精度、还有其他参数需要考虑。 其中一些是外部元件的容差、BQ 器件与电池之间连接的导线的电阻、外部元件(例如输入端的 ESD 保护二极管)的泄漏电流、PCB 布线上耦合的噪声等。

    很难准确地指定哪个组件/参数会导致不准确性、因为它们都会影响最终的系统精度。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktor、您好、感谢您的评论。

    如果不在应用软件中调整这些容差、则会导致电池电压测量的安全违规。

    查询:如何计算(或测量)公差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    可以使用器件的容差(来自数据表)和用于构建系统的组件的容差组合来计算系统的容差。 对于难以预测的容差、将有一些裕度。

    此外、BQ 器件还提供数字偏移和增益校正 、可在器件非易失性存储器中进行编程。 如您所述、超出此点的任何内容都必须在应用软件中进行调整。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您抽出宝贵的时间、并为您提供有用的评论 Viktor!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Viktor、我正在计算 器件的容差(来自数据表)。 数据表未提供有关容差计算的任何提示或说明。 请 说明方法

    示例: 电池测量精度=  V (MAP-AUX)容差+ VACC_AUX_CELL  容差+基准电压容差+?  

    您能否提供数据表和公式中的准确计算值? 正如我在数据表中所期望的那样、这一提示或应用手册缺失了。