This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:电源部分回顾

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037851/lm26420-q1-power-section-review

器件型号:LM26420-Q1

您好!

需要回顾 LM26420Q1XMHX/NOPB 器件。

输入电压-5V

Vout1 - 3.3V

Vout2 - 1.2V

Fsw - 2.2MHz

Iout1 - 1.21A

Iout2 - 1A

基于上述详细信息、我已更新 webench 中的这些值、电感器值显示为3.3uH。 但根据手动计算、我得到的结果是1.2uH。 您能不能帮助我查看下面所附的电源部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dineshkumar:

    1.2uH 电感器可满足您的条件。 Webench 可能会向您展示更高的电感值、从而降低电感纹波。 电流原理图看起来正常。

    您能否分享有关应用和时间线的更多详细信息?  

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的快速更新。 降压转换器的输出用于为 FPGA 内核电源(1.2V@1A)和 I/O 电源轨(3.3V@1.25A)供电。 您能否查看整个设计是否 符合我的要求、并让我了解进一步更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dineshkumar:

    原理图看起来适合您的工作条件。

    此致、

    Tanvee