This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:ACC 模式是否需要 Chem ID?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029541/bq35100-is-chem-id-needed-for-acc-mode

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

如果我的客户计划在 ACC 模式下使用 BQ35100、是否仍需要更新生产中的化学 ID? 看起来 SOH 模式需要 Chem ID、但想知道 ACC 模式是否也需要该 ID。  

谢谢、

Jhn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    不需要、他们不需要在 ACC 模式下更新 ChemID。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    感谢您的确认!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此声明与以下文档不一致:

    数据表:"8.2.2.1电量监测准备:在准备好监测锂原电池之前、基于 BQ35100器件的电路需要执行以下几个步骤:... 4.使用 BQStudio 更新 Chem ID。"

    技术参考手册:"11.3.5 Chem_ID:0x0006...生产中应使用目标应用中要使用的电池的相应 Chem ID。"

    BQ35100 EVN 用户指南:"3.4化合物屏幕...  将与电池匹配的化合物 ID 编程到器件中至关重要。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    CHEM ID 用于计量目的、在 ACC 模式下无需它、因为它只是库仑计数器。 在 ACC 模式下、监测计未报告监测计信息。

    在 EOS 或 SOH 模式下、上传正确的化学 ID 至关重要。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt。 感谢您的确认。 我认为至少应该更新其中一个文档、例如在 EVM UG 中:

    "对与电池匹配的化合物 ID 编程到器件中至关重要:"
    ->
    '如果使用 EOS 或 SOH 模式、则必须将与电池匹配的化合物 ID 编程到器件中。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    用户指南中最有可能包含该措辞、因为我们所有基于 Impedance Track 闪存的监测计必须上传化学 ID 才能正常工作、但 BQ35100具有多种模式、对于 ACC、它仅进行库仑计数、因此不需要化学 ID。

    我建议我们更改用户指南以使其更清晰。

    此致、

    Wyatt Keller