你(们)好
针对 便携式设备使用 BQ25616的客户设计。
当它们以升压模式进行测试时、电池电压为3.6V。 当便携式设备的 LED 指示灯亮起时、电池电压降至2.6V。
当瞬时电压低于2.6V 时、BATFET 关闭、系统断电。
如何解决这个问题、他们能否在 BAT 和 VSYS 之间添加一个二极管?
正在等待您的回复。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.