This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:将电池管理评估模块与 BQ24610评估模块连接

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24610, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031430/bq24610evm-interfacing-a-battery-management-evaluation-module-with-a-bq24610-evaluation-module

器件型号:BQ24610EVM
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ24610

您好!

此问题与将充电模块连接到电池管理模块有关

我最近购买了 BQ40Z50EVM 模块、用于对4S1P 18650 3.7V、2500mAh 未受保护的电池进行电池管理。 BQ40Z50数据表提到了 PACK+和 PACK-连接点。 我的理解是、我只需将 BQ24610EVM 充电器连接到管理 IC (VBAT)即可使用 BQ24610EVM 为4节电池充电(连接到 PACK+和 PACK-)、同时使用 BQ40Z50对其进行管理? 我想验证我与充电器 BQ24610对接的 BQ40Z50应用是否正确。 此外、如果有助于了解、我计划以16.8V 电压充电、充电电流为2.5A (1C)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、科尔贝、

    很抱歉耽误你的回答。

    是的、您的理解是正确的、充电器将从堆栈顶部充电、即 BQ40Z50 EVM 上的 PACK+和 PACK-连接。 VBAT 会连接到系统的 PACK+、PACK-则是充电器 EVM 的"GND"。

    此致、

    Wyatt Keller