This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:唤醒后充电电流短暂过大

Guru**** 2515940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024809/bq40z60-a-brief-excessive-charging-current-after-wake-up

器件型号:BQ40Z60

我的器件包含带2节6Ah 电池组的 BQ40Z60、并已投入生产一段时间。 我注意到、初始电池连接后、当首次施加直流电源来唤醒电量监测计时、会出现短暂的过度充电电流脉冲。 充电在直流电源应用5秒后开始、具有一秒长的过大脉冲、然后停止约1秒、最后以正常编程的3A 电流恢复。 多余的值似乎取决于器件(可能是由于不同的校准常量)、并注意到比正常值达到70%。 我只能理解这种现象、因为它很少在交流适配器中短暂触发过流保护。 在所有后续直流电源应用中、充电正常启动、但没有此"探测预脉冲"。

请告诉我这是预期行为、还是可以通过微调来消除?

此致、

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    您是否有用于此行为的日志和.gg.csv 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    请查找随附的.gg.csv 文件 :e2e.ti.com/.../GoldenImagePKM_5F00_LP8067100LC_5F00_v15.gg.csv。 至于日志、我尝试了几次来赶上唤醒监测计、但遗憾的是、没有成功(在 BQ Studio 中采样太慢)。 但是、我很乐意提供我所能访问的任何其他数据。

    此致、

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我通过首选项中将日志周期设置为1000ms、成功记录了相关事件(e2e.ti.com/.../PreCharge.zip)。 将其设置为更短的值将不可用、除非收集的数据限制为必要的最小值。 实际上、日志数据涉及某种不同的情况:唤醒到预充电、但在预充电开始之前仍然会出现短暂和巨大的过流。 请告诉我需要收集的最低数据、我将尝试更好地记录。

    此致、

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    有关该主题的更多新闻:Bq Studio 的数据图提供了证据、尽管电流控制变量正常、但监测计可以感知到实际过流:

    e2e.ti.com/.../WakeUp.tif

    以下是唤醒期间输入电压(蓝色)和 PH 节点电压(黄色)的示波器迹线: e2e.ti.com/.../PH-Node.TIF

    尽管 PH 节点布线中必须存在大量奈奎斯特频率伪影、但仍可以建议在输入电源发生过流事件期间不进行开关。 初始开关波形看起来也有点奇怪。 正常开关通过过流端建立。

    请注意、过流也会影响预充电、正如我在上一篇文章中所述。

    是否有办法摆脱这种情况?

    此致、

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有人可以评论这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sergey、

    很抱歉耽误你的时间。 我刚才查看了您在之前的回复中发送的 gg 和日志文件、并尝试调试该问题。 我不能立即清楚此问题的原因是什么、它看起来可能与硬件相关、因此能够更详细地告诉我您是如何将电量监测计连接到电池组还是提供原理图?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    很高兴听到你的声音。

    请在下方找到相关原理图。

    e2e.ti.com/.../Battery-Manager.pdf

    此致、Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我想我最终通过尝试跟踪唤醒来了解这一现象的可能原因。 以下是我的理论。

    唤醒时、充电器电流寄存器加载最大电流寄存器值。 充电器随后会软启动、并在空载时进入脉冲跳跃模式。 CHG 和 DSG FET 导通~5秒后、充电器开始尝试将电池电流调节为最大电流、而不是常规充电电流。 在我的电流设置中、它通常会导致直流电源过载、然后在不同情况下会出现100%占空比 PWM 或/和 ACLW 警报。 然而、在~1秒之后 、充电器电流寄存器 被载入正确的值、之后充电正常进行。

    到目前为止,这种情况只适用于唤醒,最严重和令人遗憾的是,它影响了预充电的初始阶段。

    当  正常充电电流为~3A 时、我的最大电流寄存器= 5A。 这种情况在一段时间内仍未得到注意的原因,是 对《最高电流登记册》的定义有些争议在这篇文章中,更详细地描述了这一点,使我想起了我的理论。 通过将 最大电流寄存 器设置为较低的值、我设法消除了直流电源中的过载。

    因此、在 某些情况下、我怀疑充电器电流寄存器未及时加载、尽管可能存在一些参数来调节此行为?

    此致、

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于迄今没有收到更多反馈、我将问题标记为已解决。