This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:它是否可与隔离型反激式器件配合使用

Guru**** 2552360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027580/lm5155-whether-it-can-be-used-with-an-isolated-flyback

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5156

您好的支持团队、

我正在寻找具有以下规格的隔离式直流/直流转换器。


・Ω 输入电压:24V (典型值)(最好耐受最大401V 的电压)
・μ W 输出功率:46W 或更高
・μ V 输出电压:54V
・有一个控制端子可以打开和关闭输出。
・μ A、具有输出过流保护

使用 LM5155隔离反激式转换器是否可行?

如果您有更好的产品、请告诉我。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    LM5155可用于此应用。

    在这里、您可以找到有关如何使用 LM5155创建隔离型反激式转换器的应用手册:https://www.ti.com/lit/pdf/snva866

    在这里、您可以找到遵循以下公式的计算器: https://www.ti.com/lit/zip/snvc240

    您可以在此处找到适用于反激式器件的评估模块: https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-FLY

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、
    感谢你的答复。

    我还将 LM5156视为延迟交货的替代方案。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    LM5156可用于相同的布局、因此、这是一个很好的替代方案。

    请查看此参考设计 :https://www.ti.com/tool/PMP22764

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、
    感谢您提供更多信息。

    正如您可以猜测的那样、我将把它用于 PoE 的 PSE。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、
    已经有一段时间了、请告诉我。

    此变压器和 LM5156是否适用于此应用?

    ・输入电压:DC18V~38V
    ・μ W 输出功率:46W 或更高
    ・μ V 输出电压:54V

    Wurth:750342911

    e2e.ti.com/.../750342911.pdf

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    您是不是说您是否可以使用 LM5156和来自 Wuerth 的变压器? LM5156是此应用的理想器件、变压器看起来也不错。

    一般而言、对于变压器、我建议与变压器制造商进行讨论。

    此致、
    Brigitte