大家好、
我有这段原理图:
此产品用作视频测试工具、这意味着它被放置在一个具有开/关电源按钮和外部电源的定制外壳中。
从电路板连接到外部电源的那一刻起、+3V3就可用、但整个电源序列仅在用户按下电源按钮时触发、理论上可能需要数小时。 这里+3V3立即上升、然后几个小时可以通过、+5V 上升、并且在 PWR_EN_3V3_DLY 上升不久之后。
+3V3在+5V 之前存在这一事实是否会导致问题? 我提出这一要求是因为当电路板处于"关闭"状态但仍连接到电源(即+3V3导通、+5V 关断)时、+5V 实际上会上升到500mV。 通过检查整个设计、U79似乎是观察结果的最可能来源。
m 两个问题是:
1.我的观察结果(+5V=500mV、即使它应该关闭)是否来自 TPS22967电源序列?
2.如果是、这是否会损坏组件?
提前感谢您、
埃洛迪